Mecanismos Odace da Schneider Electric: 10 anos de design inovador, criado e produzido em Espanha para todo o mundo
04/02/2021
- A gama de mecanismos Odace da Schneider Electric celebra 10 anos em 2021 e destaca-se pelo seu design e conceito moderno e juvenil, aliando estética, eficiência, conforto e originalidade.
- Os mecanismos Odace foram criados e produzidos na fábrica de Puente la Reina da Schneider Electric, referência internacional no fabrico de mecanismos, da qual também saíram gamas tão importantes a nível internacional como Elegance, Unica e NEW UNICA.
A gama de mecanismos Odace da Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão de energia e automação, acaba de celebrar 10 anos no mercado; destaca-se, desde o primeiro momento, pelo seu design e conceito moderno e juvenil. A Odace foi criada e produzida na fábrica do Grupo em Puente la Reina (Navarra, Espanha), um dos seus porta-estandartes.
A fábrica de Puente la Reina é uma referência internacional no design e produção de mecanismos. Para além da Odace, desenhou e produziu para todo o mundo gamas de ponta como Elegance, Unica e, mais recentemente, NEW UNICA, um dos mais último lançamentos de topo da Schneicer Electric. A fábrica, que soube acompanhar a evolução das tendências, destaca-se pela incorporação de tecnologia em todos os seus produtos, combinando conectividade e simplicidade e cumprindo os objetivos da Schneider Electric de criar soluções capazes de fazer frente aos desafios do futuro e simplificar o processo de instalação ao mesmo tempo.
Disponível em três modelos, a Odace ajuda a reduzir o consumo energético da instalação sem prescindir do melhor conforto. A gama oferece uma grande variedade de funções e acabamentos que se adaptam a qualquer estilo. Adicionalmente, desenvolvida com os mais recentes avanços da Schneider Electric, é segura, fiável e oferece máxima qualidade.
Estilo, originalidade e versatilidade
A Odace é uma gama original e diferente. O modelo Odace Styl oferece as formas mais simples, círculo e quadrado, com beleza e sofisticação, e também acabamentos sóbrios e uma paleta de cores elegantes que encaixam no interior de qualquer casa. Por sua vez, a Odace Touch destaca-se pelos seus materiais inovadores e subtis acabamentos em madeira e metal texturizado, que combinam experiência sensorial e elegância minimalista.
O modelo Odace RF é a solução sem fios mais simples, cómoda, ideal e adaptável. Graças à radiofrequência permite regular a iluminação e controlar os estores a partir de um comando à distância, ou programar cenários de iluminação e acioná-los a partir de um interruptor, sem realizar qualquer tipo de obra e sem modificações na instalação existente, adicionando apenas emissores e recetores Odace. Para além disso, o modelo garante um funcionamento sem interferências graças à mais recente tecnologia RF a 868Mhz.
Eficiência
A gama Odace da Schneider Electric foi pensada para simplificar os processos de instalação, o que a torna adequada tanto para edifícios novos como para projetos de renovação. Por último, cumpre as normas RoHS, REACH, Green Premium Level e PEP, sendo por isso também uma solução sustentável.
Adoção da Plataforma de Certificação de Blockchain da Wiztrust
Desde dia 2 de outubro de 2019, para proteger a respetiva comunicação, a Schneider Electric certifica o seu conteúdo no Wiztrust. Pode verificar a autenticidade do website Wiztrust.com para comunicações de empresas.