- Concebido para as indústrias de utilização intensiva de energia elétrica, o EcoStruxure™ Power and Process liga a informação de energia e de processos ao longo de todo o ciclo de vida de uma fábrica, desde o design até à operação e evolução, proporcionando pela primeira vez uma visão completa e em tempo real da totalidade de um projeto e/ou operação.
- Desenvolvida em parceria com a AVEVA e agnóstica por natureza quanto aos fornecedores, esta solução desbloqueia sinergias anteriormente inexploradas, aumentando a eficiência da ToTex (despesa total).
- O EcoStruxure™ Power and Process reduz o tempo de engenharia, os requisitos de espaço e a utilização de energia, e reduz drasticamente a pegada de carbono, ao mesmo tempo que aumenta a rentabilidade.
- Os benefícios incluem até 20% de redução do CapEx Elétrico, de Instrumentação e Controlo (EI&C), 15% de redução das paragens não planeadas, 10% e utilização de energia de processo e 3% em pts de melhoria da rentabilidade.
A Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão de energia e automação, lançou o EcoStxure™ Power and Process para unificar o projeto de engenharia, as operações e a manutenção, bem como para otimizar a tomada de decisões em toda a empresa. Desenvolvido em parceria com a AVEVA e já implementado em várias instalações de produção de energia intensiva a nível mundial, o EcoStruxure™ Power and Process permite a uma refinaria de petróleo de média a grande dimensão e com uma produção de 450.000 barris por dia (bbl/d) alcançar uma melhoria de 10% na utilização de energia de processo, reduzindo a produção de CO2 em 567.000 toneladas métricas e economizando 210 milhões de dólares por ano.
A introdução do EcoStruxure™ Power and Process permite às empresas quebrar as barreiras tradicionais entre os sistemas de controlo da energia e dos processos e entrar numa nova era de eficiência digital. Pensada e concebida com base em soluções globais, abertas e conectáveis a qualquer fabricante, esta solução liga todos os ativos a todos os níveis, ao longo de todo o ciclo de vida e de toda a cadeia de distribuição. Isto permite a análise de dados de toda a fábrica e empresa para impulsionar operações resilientes e otimizar a utilização de energia de modo a conseguir uma operação mais rentável.
As empresas que implementam o EcoStruxure™ Power and Process podem esperar:
- Redução de até 20% no CapEx Elétrico, de Instrumentação e Controlo (EI&C)
- Melhoria de 3% no tempo de funcionamento
- Redução do tempo de inatividade não planeado em 15%
- Melhoria de 10% na utilização de Energia de Processo
EcoStruxure™ Power and Process: Proporcionar visibilidade para eliminar a complexidade
Nos últimos anos, a imensa complexidade de sistemas díspares tornou cada vez mais difícil a execução dos projetos e das operações. Apesar dos avanços na automação, no machine learning e nas análises, 30% dos custos de implementação e manutenção dos projetos resultam da falta de eficiência e visibilidade operacional. Os engenheiros e programadores de silos têm de construir e manter as operações separadamente.
Ao conseguir visibilidade e conectividade totais, as empresas podem, pela primeira vez, obter conhecimento completo da situação e construir resiliência operacional em todas as suas fábricas e instalações de produção, bem como aumentar a rentabilidade a todos os níveis, desde o planeamento e a instalação até à utilização de energia e às emissões de carbono.
“A natureza das operações industriais em silos está a paralisar o desempenho”, afirmou Peter Herweck, Executive Vice President of Industrial Automation da Schneider Electric. “A nossa visão é uma arquitetura completamente unificada, em cada fábrica e em toda a cadeia de distribuição. O EcoStruxure™ Power and Process é mais um passo no sentido da unificação completa, proporcionando aos utilizadores acesso e conhecimento sem igual. Para impulsionar o desenvolvimento da indústria, as empresas com equipamento e sistemas industriais bloqueados podem igualmente beneficiar da solução. Combinada com a automação universal, tem o potencial de impulsionar a rentabilidade e a sustentabilidade a todos os níveis operacionais e capacitar os gestores para tomarem as melhores decisões possíveis. Nos projetos-piloto, os nossos clientes conseguiram alcançar uma redução de 20% no CapEx EI&C com retorno em 12 meses.”
A nova era da gestão holística
Os sistemas de gestão de energia proporcionam informações vitais sobre o fluxo de energia numa instalação de produção de energia elétrica ou numa central elétrica, melhorando a eficiência energética no geral. Os sistemas de gestão de processos permitem aos gestores planear e supervisionar o rendimento das operações num ambiente industrial ou comercial. Durante décadas, estes dois sistemas funcionaram de forma independente, travando a inovação e a eficiência.
A convergência dos sistemas de gestão de energia e de processos está a conduzir a indústria para a era da gestão holística e a proporcionar benefícios instantâneos e radicais.
“O mundo industrial tem sido demasiado lento a digitalizar-se. Apesar da prevalência de novas tecnologias de ponta com um enorme potencial, a indústria continua muito dependente da interação humana”, afirmou Chris Dartnell, Presidente do negócio de Oil, Gas and Petrochemicals da Schneider Electric. “Agora temos a capacidade de desbloquear esse potencial e passar para um meio de operação e comunicação industrial totalmente automatizado e digital. O potencial do EcoStruxure™ Power and Process para impulsionar a eficiência do produto não tem precedentes. A implementação da tecnologia em todo um ecossistema impulsionará a rentabilidade e sustentabilidade a todos os níveis, tanto local como globalmente. A conectividade e a visibilidade já não podem ser negligenciadas. Devemos abraçar a nova era de integração aberta e universal para criar novas eficiências e inovações".