Schneider Electric transforma a monitorização e o controlo de edifícios com a integração dos seus carregadores de veículo elétrico EVlink Pro AC
12/10/2023
- Permitem a integração fácil e rápida das informações de gestão dos pontos de carregamento de qualquer edifício.
A Schneider Electric, líder global na transformação digital da gestão e automação da energia, apresenta a nova integração do EVlink Pro AC, a sua solução de carregamento de veículos elétricos, com sistemas de gestão de edifícios (BMS) e sistemas de gestão e monitorização de energia (EMS), tanto para monitorização e controlo, como para sistemas controlados por microgrids. Estas integrações inovadoras oferecem aos proprietários e gestores de edifícios uma forma mais eficiente e sustentável de monitorizarem e gerirem a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e otimizarem o desempenho energético das suas instalações, tudo dentro do mesmo sistema de gestão de edifícios.
O setor está a registar um crescimento exponencial da procura de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, impulsionado pela regulamentação mais recente e pela crescente adoção de veículos elétricos. Prevê-se que a adição de carregadores aumente a procura de energia em até 35% até 2030. Para garantir uma implementação bem-sucedida, é fundamental abordar os desafios associados, como o aumento da procura de energia e a integração da infraestrutura de carregamento nos sistemas de controlo existentes, bem como a monitorização do seu consumo ao longo do tempo (dia, semana, mês...).
A nova solução da Schneider Electric é a primeira no mercado a integrar a gestão de pontos de carregamento com a gestão de edifícios. Esta integração baseia-se nas tecnologias Modbus e OCPP, permitindo uma ligação perfeita com as plataformas de gestão de energia existentes e oferecendo aos operadores a capacidade de gerir e cobrar pela utilização do carregador.
Com a integração do EVlink Pro AC nos sistemas de monitorização e gestão de energia dos edifícios, o EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) fornece uma visão completa e unificada do seu consumo de energia, através de dashboards, gráficos e relatórios. Isto permite uma tomada de decisões mais informada e eficiente para reduzir custos e melhorar a sustentabilidade das instalações.
Para além disso, ao incorporar os carregadores na rede de controlo e gestão do edifício, o EcoStruxure Building Operations (EBO) permitirá criar sinergias com o resto das instalações, como por exemplo: a gestão automática de cargas de acordo com a procura de energia do resto do edifício, a otimização da potência durante as horas de pico de consumo, ou a capacidade de tirar o máximo partido da produção de energia renovável, evitando assim a descarga de energia excedentária na rede.
Por outro lado, a integração dos carregadores com sistemas de controlo de microgrids, como o EcoStruxure Microgrid Advisor, permite controlar o preço da energia do processo de carregamento em tempo real e permite efetuar previsões sobre os padrões de carregamento graças a algoritmos de Inteligência Artificial.
"Somos os únicos no mercado a oferecer a integração de Modbus e OCPP numa única instalação de edifícios," afirma Patrícia Pimenta, VP Home & Distribution da Schneider Electric Iberia. "A nossa solução oferece carregamento de veículos elétricos e gestão de energia completos, proporcionando aos proprietários e gestores de edifícios maiores eficiência e controlo sobre o seu consumo de energia.”
Entre as vantagens da integração do EVlink Pro AC em sistemas de monitorização de energia e sistemas de controlo de edifícios, salientam-se:
- Monitorização do processo de carregamento de todos os veículos elétricos conectados
- Receção de notificações em caso de eventos inesperados para que se possa restabelecer o sistema com rapidez
- Ajuste manual da potência dedicada a cada carregador em função da carga e do consumo global da instalação
- Capacidade de parar ou reiniciar manualmente os carregadores, individualmente ou em grupo
- Análise da utilização dos carregadores durante um determinado período, incluindo informações detalhadas sobre o consumo de energia, o tempo de carregamento e um histórico de dados
- Acesso a dados em tempo real para monitorização e resolução de problemas
- Integração dos preços da energia para minimizar o custo do carregamento.
Em suma, a integração do EVlink Pro AC com o BMS e o EMS dos edifícios melhora o desempenho energético destes de uma forma mais fácil e integrada.
Para mais informações sobre a integração do EVlink Pro AC e as soluções de gestão de edifícios da Schneider Electric, por favor visite: https://www.se.com/pt/pt/product-range/23107242-evlink-pro-ac/#overview
Adoção da Plataforma de Certificação de Blockchain da Wiztrust
Desde dia 2 de outubro de 2019, para proteger a respetiva comunicação, a Schneider Electric certifica o seu conteúdo no Wiztrust. Pode verificar a autenticidade do website Wiztrust.com para comunicações de empresas.