As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
In the 30072-450-61 Manual for the ATS48 on page 76, it shows contacts for ``KM1`` & ``KM2``. What are they?
Issue:
What are the the contacts labelled KM1 and KM2 feeding into the IC1 forward contactor and IC2 reverse contactor?

Product line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
All enclosed

Cause:
Typo error in the instruction bulletin

Resolution:
This is an error in the manual. KM1 should be labelled IC1 and KM2 should be labelled IC2.
These are auxiliary contacts from the forward and reverse isolation contactors, used for electrical interlocking. This helps prevent closure of both contactors at the same time.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie