{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Introduza uma palavra-chave para procurar"}}
{}

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sim","noButton":"Não","feedback":{"title":"O que podemos fazer para melhorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Agradecemos os seus comentários","title":"Isto foi útil?","feedbackPercentLabel":"de pessoas consideraram isto útil","captcha":{"error":"Selecione a caixa"}}}
Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)

What is the heat dissipation of the Altivar 61 Drive when it is in Ready state.

The heat dissipation value of the Altivar 61 Drives when in Ready State (RDY - Drive is powered up but motor is not running) depends on the size of the Drive and of the hardware configuration that is the option cards used (like encoder card, IO extension card, controller inside card etc). 

Considering 2 option cards (2 * 3.25W) and 1 encoder card (4.25W) the heat dissipation is approximately between 34W and 53 W up to 18.5KW Altivar 61 Drives.
 
Maximum is 100W for the biggest size of Altivar 61 Drive.
Explorar mais

Não encontra o que procura?

Contacte a nossa equipa de Atendimento ao cliente para receber assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Explorar mais