{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Introduza uma palavra-chave para procurar"}}
{}

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sim","noButton":"Não","feedback":{"title":"O que podemos fazer para melhorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Agradecemos os seus comentários","title":"Isto foi útil?","feedbackPercentLabel":"de pessoas consideraram isto útil","captcha":{"error":"Selecione a caixa"}}}
Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)

What is the maximum frequency in which Multi9 Range Residual Current Devices (RCD) can be used.

The maximum frequency in which the Multi9 Range Residual Current Devices (RCD) like, ID-RCCB, DPN Vigi and VigiC60, are tested and can be used is 400Hz. 

 
Note:
At 400 Hz, the value of tripping threshold is 45mA and the Test circuit for residual current devices may present the risk of not working when the test button is pressed because of Threshold variation.
 
Refer attachment for Residual Current Devices tripping curves up to 400 Hz frequency.
Explorar mais

Não encontra o que procura?

Contacte a nossa equipa de Atendimento ao cliente para receber assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Explorar mais