What is the replacement for a 9001TB contact block?
Replacement part number for a 9001TB contact block
Product Line:
Push Buttons and Operator Interface
Environment:
9001K Push Button
Resolution:
Replace with a 9001TAD1 liner and (2) 9001KA1 contact blocks.
Note that the 9001TAD1 is obsolete. The entire operator will need to be crossed to the 9001K line of pushbuttons.
Publicado para: Schneider Electric Portugal
Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.