As nossas marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
How many Preset Speeds does the Altivar 61 and 71 support?
Issue:
N/A

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All Altivar 61 and Altivar 71

Cause:
N/A

Resolution:
The Altivar 61 and Altivar 71 product line supports up to 16 preset speeds including the Low Speed setting.

Preset speeds can be selected under the Menu 1.7 Application Functions > Preset Speeds, submenu.  Assignments available are:
2 Preset Speeds (PS2)
4 Preset Speeds (PS4)
8 Preset Speeds (PS8)
16 Preset speeds (PS16)

Preset speeds can be triggered using Logic inputs or by changing bits using Communications.  The Preset Speeds can be set from Menu 1.3 Settings or Menu 1.7 Application Function > Preset Speeds.

See the ATV71 Programming manual for the logic chart and more details.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie