As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What is a report control block?

A report control block (RCB) is what defines the way a dataset is transmitted to a Client. A RCB may be created inside any logical node. The Sepams only offer buffered RCB's. A buffered RCB is dedicated to at most one client at a time. By default, each Sepam provides 4 RCBs in the LLN0. These RCBs are pre-defined in each Sepam ICD file:
1. brcbST01 and brcb ST02 are 2 RCBs associated with the StDs Dataset for reporting status indications.
2. brdbMX01 and brcb MX02 are 2 RCBs associated with the MxDs Dataset for reporting measurements.
These default RCBs can be modified by the user and new RCBs can be added, depending on the capabilities of the IED. The capabilities of an IED regarding the configuration of RCBs are defined in the Services element by the ConfReportControl element.

Schneider Electric Portugal

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie