As nossas marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What are some concerns to be aware of when connecting a generator to a ATS48 soft start?

Issue:
What are some concerns to be aware of when connecting a generator to a ATS48 soft start?

Product Line:
ATS48

Environment:
Generator

Cause:
n/a

Resolution:
Main constraint: the generator must deliver the starting current with the minimum variation of the voltage frequency and drop voltage, in all cases within the tolerances written in the catalog.
So, the power of the generators depends on the acceleration ramp and the current limitation set in the ATS48.
Once the motor is working at its nominal power, the generator delivers the nominal current of the motor.
Generally, 2 times the motor power is enough.
The generator power can be decreased (optimized) if the cycles of the application are well known and if it's sure it will not change in the future.



Legacy KB System (APS) Data: RESL159916 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altistart 48

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie