As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
When creating a located variable of data type REAL in an M340 or M580 application, is there an addressing restriction?

Yes. When programming an M340 or M580 application with Unity Pro, the located REAL variables must be assigned EVEN starting addresses such as %MW2 .%MW4, %MW50 . Addresses using
odd numbers such as %MW1, %MW3 or %MW49 would not be acceptable. Any 32 bit data type would have to follow this regimen. (DINT,DWORD,etc)


Legacy KB System (APS) Data: RESL212622 V1.0, Originally authored by DaSo on 09/27/2013, Last Edited by DaSo on 09/27/2013
Related ranges: Unity Pro - SoCollaborative software

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Categoria:
Explorar mais
Gama:
Categoria:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie