Como o podemos ajudar hoje?

Is it possible to send E-mails from Web Gate?

Issue:
Web Gate is unable to trigger an email to be sent when my action is executed

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
In Vijeo-Designer, it is possible to send e-mails from HMI Runtime only. The e-mail feature for Vijeo Designer Runtime however does not function on a Web Gate Client. When the e-mail feature is configured for Vijeo Designer Runtime, the user must realize that this feature is not supported for Web Gate. Any switches or actions configured to send an email on the HMI side will not do anything in Web Gate.

The workaround is to create a global action that is triggered by a bit that is shared with Web Gate. When the user presses the switch to trigger the bit, the corresponding action on the HMI will send the email as expected.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie