Como o podemos ajudar hoje?

Goal: pin diagram of ATS48 RJ 45 connector. I would like to have the pin diagram of ATS48 RJ 45 connector RS 485 cable. I will be happy if you can se...

Goals and Symptoms

Goal: pin diagram of ATS48 RJ 45 connector. I would like to have the pin diagram of ATS48 RJ 45 connector RS 485 cable. I will be happy if you can send. Best regards, Asli

Facts and Changes

pin diagram of ATS48

Causes and Fixes

Since ATV28, the RJ45 is a standard for all PRODUCTS ( VVD and PCP ) so:

1 -
2 -
3 -
4 - D(B)
5 - D(A)
6 -
7 - 10v
8 - 0v


Legacy KB System (APS) Data: RESL156927 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altistart 48

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie