As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
140NOE77100 Version 3.3 exec upgrade

Goals and Symptoms

Version 3.3 has incorporated 6 changes in the firmware to improve the operations of the NOE.

Facts and Changes

1.A new and improved Timeout and Retry Transmission algorithm has been added to the I/Oscanner client. If the connection to a device is disturbed, the retransmission requests are now sent
to the device with adaptive timing and instead of with fixed timing.
2. An error was corrected in the calculation of the Keep alive checksum.
3. Change server retransmission retry time from 1.2 seconds to .5msec
4 . Priority of the IPconfig task was increased from 100 to 35. This allows the gateway to be configured before the NOE can accept requests from other devices.
5. The I/O scanner now support routers. This allows I/O scanning over different network domains that are linked by a network router (maximum TTL of 10).
6. Changed Modbus server to implement a fast retransmission algorithm

Causes and Fixes

This upgrade can be downloaded directly to v3.0 units. Modules with lower versions must be upgraded to V3.0 before going to V3.3

Attachments

(Removed File URL: 164680_5E2A/NOE77100.bin)(Removed Image URL: /PubResEXPORT.nsf/2b87ee90be777fc085257c28006ee4ef/9f96ba7df8c7258a85256f080062a42a/fl_block_5/0.139E?OpenElement&FieldElemFormat=gif)


Legacy KB System (APS) Data: RESL164680 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Modicon Quantum

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
NOE77100.bin [992 KB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Comece aqui!

    Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

  • Contactar a assistência

    Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

    Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

  • Contactar o departamento de vendas

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Gostaria de receber notícias e informações comerciais da Schneider Eletric e das suas filiais através de meios de comunicação eletrónicos, tal como, e-mail, e concordo com a recolha de informações sobre a abertura e cliques nestes e-mails (através da utilização de pixéis invisíveis nas imagens), para medir o desempenho das nossas comunicações e melhorá-las. Para obter mais informações, leia a nossa Política de Privacidade.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie