Applications created with Concept 2.5 SR2 or later are directly compatible with Concept 2.6 SR1 or later.
No program conversion is necessary.
Applications created with older versions of Concept (V1.x or V2.x) can be maintained under Concept 2.6 SR1 or later after being
converted using the included Concept Converter tool.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.