User cannot configure the KYZ output from the CM4000 remote display
Product Line
Circuit Monitor 4000 Series
Environment
PowerLogic Power Metering
Cause
Prior to firmware v10.34, the meter would not allow the user to configure the KYZ output from the remote display
Resolution
To use the remote display for KYZ configuration, upgrade the firmware on the CM4000 to a version later than v10.34. FOr instructions upgrading the firmware on a CM4000 meter, please follow the procedure listed in FA237920.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.
Contactar a assistência
Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Consulte as perguntas frequentes (FAQ)
Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.
Contactar o departamento de vendas
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.