As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Are the display cables for the Power Meter and the Circuit Monitor the same?

Issue
Does the pinout for the display cables match between the Power Monitor and circuit monitor

Product Line
CM3000
CM4000
PM800
PM600

Environment
Cabling Pinout

Resolution
This depends on the model number of the meters in question. The CM3000, CM4000, and PM800 all use the same display cable. The PM600, on the other hand, uses a different pinout and will not function properly with a CM3/CM4/PM8 display cable. Despite the different pinouts, both display cables utilize a 6 pin RJ-11 jack with 26 AWG wire. Both cables are RS-232, thus 50ft is the maximum length. If the displays or cables are interchanged, no damage will occur. The pinouts are shown below:

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Comece aqui!

    Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

  • Contactar a assistência

    Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

    Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

  • Contactar o departamento de vendas

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Gostaria de receber notícias e informações comerciais da Schneider Eletric e das suas filiais através de meios de comunicação eletrónicos, tal como, e-mail, e concordo com a recolha de informações sobre a abertura e cliques nestes e-mails (através da utilização de pixéis invisíveis nas imagens), para medir o desempenho das nossas comunicações e melhorá-las. Para obter mais informações, leia a nossa Política de Privacidade.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie