Como o podemos ajudar hoje?

Why is my ION8600 reading zero voltage

If there are no voltage readings on an ION8600, but other readings are available, it is likely the meter is stuck in Test Mode.
Verify with a fluke meter that there is voltage going into the meter. If there is, connect to the meter with ION Setup and place it into Test Mode and then exit out of test mode. The voltage readings will no longer be zero.

________________________________________
Original article#
Date Created: November 12, 2010
Last Revised: November 18, 2010
Public
Original Author: DD
All content © 1992-2010 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL203937 V1.0, Originally authored by LaAd on 11/19/2010, Last Edited by LaAd on 11/19/2010
Related ranges: ION8600

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie