As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Error generated when running the "ION_Diag" diagnostics tool

Issue
When running the ION_Diag diagnostics program, the following error is generated referring to MinDate and MaxDate properties and the program will not run.



ion_Diag

Run-time error '35773':
A date was specified that does not fail within the MinDate and MaxDate properties.

Product Line
ION Enterprise 5.5, 5.6
ION Enterprise 6.0.x

Cause
The error is a result of the transition to the year 2011. The Visual Basic form defines a MaxDate property for the date range desired for the system log which was set to 12/31/2010.

Resolution
Download and extract the attached version of ION_Diag and transfer it to the ION server.
Run the new version of ION_Diag.exe.

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
ION_Diag.zip [55.57 KB]
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie