As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
ION8300 Meter Template Files

Product Line
ION8300

Environment
Templates

Resolution
You can install meter templates using ION Setup. See the "Upgrading ION Device Firmware" technical note for complete details.

Install Templates with ION Setup

  1. Download the device template and save it to your ION Setup TEMPLATE folder (select the file below that matches your meter's feature set).

Use these .DCF files with ION Setup to perform firmware upgrades. These are default meter templates only. If you have custom programming in your meter, create your own template file before performing the firmware upgrade.

  1. Follow the upgrade procedures outlined in the Upgrading ION Device Firmware technical note.

See the .zip below for the following templates:

VersionClass 2 (1 Amp)Class 20 (5 Amp)
V264-2658300_FAC-9S-36S_V2.6.0.0.9
8300_FAC-35S_V2.6.0.0.9

V2628300_FAC-9S-36S_V2.6.0.0.2
8300_FAC-35S_V2.6.0.0.2
V2448300_v240_FAC-C2A-9S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-C2A-35S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-C2A-36S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-9S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-35S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-36S_V1.4.0.0.1

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
8300_Templates.zip [600.16 KB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie