Como o podemos ajudar hoje?

How long can the overvoltage condition last on the metering inputs of the Series 4000 Circuit Monitor (CM4000)?

Issue
Limits of the CM4000 overvoltage conditions

Product Line
CM4000

Environment
Product Specifications

Cause
Over voltage conditions that the CM4000 can sustain before failure

Resolution
From Table B-1 of Appendix B in the CM4000 reference manual, the meter allows a 50% metering over-range of voltage. The meter can handle this overvoltage condition indefintely.

CM4000 Documentation

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
CM4000_Reference_Manual.pdf [3.41 MB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie