As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
iEM32xx: Impulse Voltage Test Results / Voltage Surge Withstand Information

Find attached an excerpt from a test report showing the iEM32xx meter's conformity to impulse voltage test under EN 50470-1:2006 clause 7.3.3.

Key Words and Phrases: Associated / related standards: IEC61010, EN 61439-1 + 2, EN 60664-1, BS EN 61439-1:2011, Overvoltage category III, surge withstand capability

Supplementary Information: Looking up the EN 60664-1 standard, it is titled "Insulation coordination for equipment within low-voltage systems". It is a British Standard (BS). Apparently, there is an IEC equivalent of it of the same number namely IEC 60664-1 which is also titled "Insulation coordination for equipment within low-voltage systems".

The other standard they refer to (the first one) is BS EN 61439-1:2011 "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General rules".




Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
iem3200.pdf [52.88 KB]
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie