As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
ATV61 (ATV71) drive is tripping on DB unit sh. circuit fault (fault code bUF)

Issue:
ATV61 or ATV71 - getting DB unit sh. circuit fault (bUF)

Product Line:
ATV61 drives.
230V - ATV61HD55M3X and larger
460V - ATV61HD90N4 and larger
600V - ATV61HC11Y and larger

ATV71 drives.
230V - ATV71HD55M3X and larger
460V - ATV71HD90N4 and larger
600V - ATV71HC11Y and larger

Environment:
ATV61 or ATV71 drives without a DB (Dynamic Braking) Resistor or Braking Unit.

Cause:
Short circuit in DB Braking Module, Shorted Braking Resistor, Short to Ground
The drives factory default is with the [Brake res. fault Mgt] set to Freewheel.

Resolution:
If a Dynamic Braking module and/or DB Resistor is installed, check for short circuit or overheating issues.

If Dynamic Braking is not being used;

Go to Menu 1.8 [Fault Management] and scroll to [BU Protection].
Change [Brake res. fault Mgt] from Freewheel (default setting) to Ignore.

This configuration is to be used only if there is NO braking unit or resistor connected to the drive.




Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie