{}

Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Introduza uma palavra-chave para procurar"}}

What is the reference of Type A or Type B thermostat in Prisma Plus switchboard ?

Article available in these languages: Finlandês, Bahasa, Coreano, Romeno, Tailandês

Type C thermostat is available in Prisma Plus, the part reference of which is 08998. The Type C thermostat Reference 08998 can be used as Type A or Type B by carrying out the modification in the settings and cabling.
For making the thermostat Type A or Type B, connect load on the terminal 2 instead of terminal 3 and the supply at L and N. See figures attached for details.






Anexo(s)

1.jpg1.jpg [12.62 KB]
2.jpg2.jpg [59.33 KB]

Isto foi útil?

Explorar mais
Produto:
03033
Explorar mais
Produto:
03033