Como o podemos ajudar hoje?

Message "License not valid" appears in the “status” tab of a connected CANOpen slave and circles are orange instead of green in front of “CAN”, “CANopen_Optimized” and “[slave node]”:



3S.dat file is corrupted.
If possible please return the IMC card for analysis ("3S.dat file issue" should be mentionned in the return document)

If it is not possible to return the card :
Connect to the FTP server of the IMC card, delete 3S.dat file, switch off then on : 3S.dat will be generated again and CANOpen bus will run properly.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie