Como o podemos ajudar hoje?

What is the purpose of the external battery of the M221?

1) The help content give us the information the battery of the M221 allow:
-to save the content of the whole %MW area ( %MWi  with i>50;  note: %MW0-%MW49 are also save without battery)
- to save the RTC clock

2) But in reality the battery is always needed/mandatory because without battery the PLC can’t start in RUN after a PowerOFF, PowerON of the PLC
Within %S75 the PLC program can check when the battery has the be replaced before it become out of order  (in average every 4/5 years):

When this bit is Set to 1, it means external battery power is low, so has to be replaced soon

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.