As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
How to create an IO scanner variable in the M580 DTM.
Issue
How to create an IO scanner variable in the M580 DTM

Product Line
M580, EcoStruxure Control Expert (formerly know as Unity Pro)

Environment
Unity Pro v13.1, Windows 10 version 1902, BMEP583040 v2.70

Resolution
The following steps can be used to create an IO scanner variable in the M580 DTM.
  • Open the DTM Browser.
  • Right click on the M580 and select Add.
dsf
  • Click on Modbus Device in the Add window.
afff
  • Click on Add Request to add an item in the Request Setting table (i.e., add a request for a length of 100)
  • Click on Apply.
  • Click on OK.
aff
  • Click on Request Items
  • If you scroll through the list, it will show 200 items. (2 bytes per word) for both the Input and Output tab
  • Click on a line item to select it.
  • Click on Define Item(s).
aff
  • Select a variable type.
  • Enter a name for the variable.
  • Click on OK.
dsaf
  • Click Apply.
dff

Open the Data Editor.
If you try to assign a %MW variable to the Device DDT variable, it will fail.
ddff

Note:  In order to assign a register to the Device DDT variable, it must be converted to an INT.
dfdf

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie