As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Can an ION7330/7350 framework be added to a PM8000 meter

Issue
Can an ION7330/7350 framework be added to a PM8000 meter

Product Line
PM8000 series

Environment
ION Setup

Power Monitoring Expert Designer

Cause
A user wants to copy a framework from an ION7330 meter to PM8000 meter.

Resolution
The default ION73x0 framework will not work in the PM8000. The PM8000 has added some ION modules, as well as removed certain modules (modules removed because new, enhanced modules replaced them). Customized pieces of framework can be added to the PM8000 meter provided the modules are supported on the PM8000.

See this Schneider FAQ "How to Copy and Paste a Framework in Designer" https://www.se.com/us/en/faqs/FA328711/

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie