Issue
Customer has a daisy chain connected serially to the computer using RS485-USB adapter (Model#: USOPTL4). He can connect to any meter on that daisy chain and read registers using Modbus Tester (See FA180037 to learn more about Modbus Tester). However when using the adapter as a serial site in PME, the connection times out.
Product Line
RS485-USB adapter (Model#: USOPTL4)
Environment
ION Enterprise 6.0 SP1
StruxureWare Power Monitoring 7.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.x
Modbus Tester
Resolution
Modbus Tester software requires the "Echo" dip switch (located on the back of RS485-USB adapter) to be ON when communicating with Modbus devices.
Power Monitoring Expert, StruxureWare Power Monitoring, and ION Enterprise require "Echo" to be OFF when communicating with devices.
ION Setup 3.0 configuration software also requires "Echo" to be OFF.
Publicado para: Schneider Electric Portugal
Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.
Contactar a assistência
Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Consulte as perguntas frequentes (FAQ)
Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.
Contactar o departamento de vendas
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.