As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Why is the subscription report says successful when sent to the printer but nothing prints?
Issue
Unable to print subscription reports from PME/Web Applications/Reports even when it says it was successful.
If the report is saved to the desktop, it prints OK.
From the Desktop works because it is using Windows not PME.

Product Line
All versions of Power Monitoring Expert (PME)

Environment
Power Monitoring Expert
Printing Reports


Cause
The installed printer does not allow printing from subscription reports in PME/Web Applications/Reports.

Resolution
In order to print pdf subscription reports, a TRUE PDF printer needs to be installed.
The printer specifications needs to include PDF under the  Page Description Languages as shown below.


Page Description Languages (PDL)
PCL® 5c, PCL® 6, PDF direct, PostScript 3 compatible

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Produto:
Explorar mais
Produto:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie