As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Is it possible to use the same switchboard case across the ION8xxx meter series?
Issue
The compatibility of switchboard cases across the ION8nnn meter series.

Product Line
PowerLogic ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650 meters

Environment
Advanced Revenue Metering

Cause
The user would like to use the pre-existing switchboard case when replacing the meter.

Resolution
Provided that if the replacement meter and the switchboard enclosure share the same form factor, theen the two are interchangeable.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie