As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Video: How can the type of stop be changed for the ATV312 (or ATV31) drive?

Article available in these languages: Finlandês

The default setting for Type of Stop on the ATV312 drives is Ramp stop.

The options for stopping are:

  • Ramp
  • Freewheel
  • Fast Stop
  • DC Injection.

Programming below is showing the drive code and in brackets, (text using the VW3A1101 remote HMI display)
To access the Stop Mode, go to the FUn- (Application function) menu, then StC- (Stop Mode) then Stt (Type of stop).  The options are:
- rNP (Ramp)
- FSt (Fast stop)
- nSt (Freewheel)
- dCI (DC Injection)

Please note that nSt (Freewheel), FSt (Fast stop) and dCI (DC Injection) can also be assigned to other logic inputs under the StC- (Stop Modes) menu.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Categoria:
Explorar mais
Categoria:

Precisa de ajuda?

  • Comece aqui!

    Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

  • Contactar a assistência

    Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

    Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

  • Contactar o departamento de vendas

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Gostaria de receber notícias e informações comerciais da Schneider Eletric e das suas filiais através de meios de comunicação eletrónicos, tal como, e-mail, e concordo com a recolha de informações sobre a abertura e cliques nestes e-mails (através da utilização de pixéis invisíveis nas imagens), para medir o desempenho das nossas comunicações e melhorá-las. Para obter mais informações, leia a nossa Política de Privacidade.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie