As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Link150 Password Reset
Issue
It is not possible to generate the backdoor password of Link150. We have to perform only the factory reset so Link150 will return to the default user name and password.
Product Line
Link150

Cause
Forgetting the web page password for the Link150

Resolution
Module State Indication LED shall flash, GREEN for first 10 seconds, and then RED for 10-15 seconds.
ActionsEffects
Press and hold the 'reset pin' 1 - 5 seconds LED: Flashing GREEN
10 - 15 seconds LED: Flashing RED: All user-configurable information is reset to factory defaults


Release the pin when the Module State LED starts flashing RED (i,e 10 - 15 seconds)    Device reboots.
Factory settings will be applied. The default password can be found at FA299649

NOTE:
•    If the 'reset pin' is released, after 5 seconds and before 10 seconds, no action will be performed, LED will be flashing GREEN, till the 'reset pin' is released.
•    If the 'reset pin' is released after 15 seconds, no action will be performed, LED will be turned to GREEN.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Comece aqui!

    Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

  • Contactar a assistência

    Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

    Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

  • Contactar o departamento de vendas

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Gostaria de receber notícias e informações comerciais da Schneider Eletric e das suas filiais através de meios de comunicação eletrónicos, tal como, e-mail, e concordo com a recolha de informações sobre a abertura e cliques nestes e-mails (através da utilização de pixéis invisíveis nas imagens), para medir o desempenho das nossas comunicações e melhorá-las. Para obter mais informações, leia a nossa Política de Privacidade.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie