Como o podemos ajudar hoje?

Can I clone an application from a Magelis HMI to another unit with a USB flash drive?

Issue:
Looking for a way to move a program from one HMI to another HMI

Product Line:
Vijeo Designer, Magelis, Harmony

Resolution:
The Magelis HMI does not have cloning capability with a USB Flash drive.

The application must be transferred first from Vijeo Designer to the USB Flash Drive or CF / SD card (File System transfer) in order to load the application to a new Magelis.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie