As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Can the ATV320 be used for single phase input to run a three phase motor?

Article available in these languages: Espanhol

Issue:
ATV320 single phase supply to a three phase motor

Product Line:
ATV320, Altivar 320 Machine drive

Environment:
All models

Cause:
Short circuit and HP ratings for VFDs supplied with single phase power.

Resolution:
Yes, the ATV320 is suitable for single phase supply to three phase motors.  See the information included in the Getting Started Annex, document NVE21777 attached to select.

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
ATV320_Getting_Started_Annex_NVE21777_07.pdf [199.09 KB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie