As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
How is the Accuracy Class rating of the CT calculated?
Product
Current Transformers

Environment
Power Monitoring Instrumentation

Cause
Accuracy class is used to classify how accurate current transformers can measure current without error. There are 3 accuracy classes for Schneider Electric current transformers: class 0.5, class 1, and class 3.

Resolution
The accuracy class rating of the CT is based on the Max Power (VA) for the CTs
If the meter (VA) + the cable (VA) is less that Class 0.5 Max VA of the CT, the CT is class 0.5.

For documentation for Schneider Electric CT’s please check FA311758



Schneider Electric Portugal

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie