As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What is replacement for ATV66 EMC filter VW3A66439 ?

Despite the fact, that this VW3A66439 filter was being commercialized long time after ATV66 had been withdrawn, it has been stopped since 2011.
Direct replacement does not exist, because the filter was tested for EMC levels with ATV66D33N4 (Variable torque) or ATV66D23N4 (constant torque).
The nearest similar product is EMC filter for ATV71 drives (VW3A4405) or EMC filter for ATV process drives (VW3A4705)
VW3A4405 is EMC filter rated for 72A, VW3A4705 is rated for 70A and any of them can replace original 64A filter VW3A66439. However we cannot guarantee the same EMC levels and motor cable length for combination VW3A4405 or VW3A4705 + ATV66.

Schneider Electric Portugal

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie