How to Configure the Autorecloser on PowerLogic P3 protection relay
Issue
Customer wants to know how to configure the autorecloser function on a PowerLogic P3 device.
Product
PowerLogic P3 protection relays
Environment
Protection configuration – Autorecloser (AR) settings
Cause
The customer requires guidance on where to find official instructions for setting up the autorecloser function.
Resolution
To configure the autorecloser on a PowerLogic P3 device, refer to the official Schneider Electric application note.
Download the document ANGEN.EN005, which provides detailed steps for configuring the autorecloser feature.
You can access the application note using the following link:
Application Note ANGEN.EN005
Publicado para: Schneider Electric Portugal
Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.