One of the environmental condition in Altivar ATV650 datasheet deals with chemical pollution resistance.
For ATV reference it is possible to find
Chemical pollution resistance : class 3C3 EN/IEC 60721-3-3
The standard defines the levels of chemical active substances. For 3C3 class, max concentration of chlorine can achieve 0.3mg/m3 (average) or 1mg/m3 peak value.
Average value is expected long-term value. Peak value can occur over a period of time of not more than 30 minutes per day.
Publicado para: Schneider Electric Portugal
Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.
Contactar a assistência
Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Consulte as perguntas frequentes (FAQ)
Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.
Contactar o departamento de vendas
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.