Guide for selection of contactor for DC application is in Attachment1.
E.g. for switching of 35A at 220VDC in utilization category DC-1 to DC-5 can be used contactor LC1D32 with 3 poles connected in series.
E.g. for switching of 35A at 220VDC in utilization category DC-1 to DC-5 can be used contactor LC1D32 with 3 poles connected in series.
Publicado para: Schneider Electric Portugal






Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.