Como o podemos ajudar hoje?

How to see real time values in an ION meter’s advanced module registers?

Issue
A user may require seeing real time values in an ION module registers.

Product line
ION Setup

Environment
ION Setup

Cause
A user may require seeing real time values in the advanced ION module registers, instead of updating the values by re-clicking on the register tabs.

Resolution
In ION Setup:

  1. Switch to advanced mode by holding down the Ctrl and left clicking on the mouse.
  2. Open the desired module folder, and navigate to the module.
  3. If prompted enter the meter’s password.
  4. Hold shift and left click on the Output Registers tab.  This will switch the module into value mode.
  5. By default, the registers are set to update by click only.​
  6. To change this right-click on the Output Registers tab and select the desired update interval. Available options are every second, 5 seconds, 10 seconds, and 30 Seconds. ​


ion setup

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie