Issue:
Programming an ATV340 to use the dial of HMI for speed reference and digital input (DI1) for Start/Stop controlProduct Line:
Altivar 340, ATV340
Environment:
All
Cause:
Programming setup
Resolution:
In the Main Menu, select Complete Settings, then Command and Reference.
Set [Ref Freq 1 Config] Fr1 to [Ref Freq-Rmt Term] LCC
Set [Control Mode] CHCF = [Separate] SEP
Verify [Cmd channel 1] CD1 = [Terminals] TER
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.
Contactar a assistência
Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Consulte as perguntas frequentes (FAQ)
Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.
Contactar o departamento de vendas
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.