Issue:
Customer is experiencing buFo [DB unit op. circuit] fault on an ATV340 series drives.
Product line:
ATV340
Environment:
External Braking resistor is in use.
Cause:
Customer is experiencing buFo [DB unit op. circuit] fault on an ATV340 series drives.
Product line:
ATV340
Environment:
External Braking resistor is in use.
Cause:
Open-circuit from braking circuit.
Braking resistor not connected.
Resolution:
Resolution:
Verify the wiring of the braking resistor.
Verify that the braking resistor ohmic value is not too high.
Publicado para: Schneider Electric Portugal
Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.