As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Can ATV Altivar variable frequency drives (ATV6xx, ATV 320, ATV340, ATV9xx, ATV61/71) work with IE4 induction motor?
Motor IE4 specification is related to its efficiency only. There is no change in control principle for IE2, IE3 or IE4 motor. If the motor is still induction motor, where its speed is controlled by voltage and frequency generated to the stator, then no problem to use existing ATV series. IE4 motor can show a bit different parameters measured during autotuning (leakage inductance, stator resistance, rotor time constant, magnetizing current), but ATVs algorithms is robust enough to work with wide range of motor parameters.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie