As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
PME 8.x/9.0 - Power Quality Report ITIC Curve update
Issue
The ITIC Curve in the Power Quality reports has been drawn wrong.

Product Line
Power Monitoring Expert 8.x, 9.0 (CU1 and CU2)

Environment
Power Quality Report

Cause
The actual PQ Events are located in the correct spots but the ITIC curve that is used as an overlay is incorrect.

Resolution
To correct this you can run the following script on the ApplicationModules database:

UPDATE [ApplicationModules].[Configuration].[ConfigurationSettings]

SET Value = '[{"X":0,"Y":0},{"X":0.02,"Y":0},{"X":0.02,"Y":70},{"X":0.5,"Y":70},{"X":0.5,"Y":80},{"X":10,"Y":80},{"X":10,"Y":90},{"X":2000,"Y":90}]'

WHERE ItemType = 'PowerQuality' AND Item = 'Curves' AND [Key] = 'IticLowPoints' AND UserId IS NULL

** see attachment containing the SQL script text

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
FA377129.sql [322 Bytes]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie