Como o podemos ajudar hoje?

How to overcome the offset issue in Electrical organisation tab of Ecostruxure Power Design - Rapsody?

The offset issue can be observed in Electrical organisation tab of Ecostruxure Power Build -Rapsody. Whenever try to select the components from the Single line diagram, selected area will be offset from the selection cursor. This issue can be resolved by the below settings in the computer
1. Resolution of the system to be 1366X768


2. Size of text, apps and other items to be set for 100%
3. Orientation should be for landscape

Schneider Electric Portugal

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie