As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
How to download an application to an HMIBMI series using Vijeo Designer?
Issue:
The HMIBMI or HMIBMO series is not listed as a target model in Vijeo Designer V6.2 SP8. How do we download to the HMI?

Product Line:
HMIBMI, HMIBMO

Resolution:
In order to download to the HMIBMI or HMIBMO series from Vijeo Designer, we must treat these two iPC series as a Generic Windows PC target type. The reason for this is because these models were not intended to be supported in Vijeo Designer and only in EcoStruxure Operator Terminal Expert.

To add the Generic Windows PC target type in Vijeo Designer, please enter the code: VJDHTGTSPV62M at the Help->About->License Tab->Upgrade button dialog. Once the code is entered, restart Vijeo Designer. Upon restarting, you will notice that there is now a Generic Windows PC Series as a target type in the list of models supported.

Choose the Generic Windows PC Series as the target type and remember to set the screen resolution accordingly.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Comece aqui!

    Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

  • Contactar a assistência

    Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

    Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

  • Contactar o departamento de vendas

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Gostaria de receber notícias e informações comerciais da Schneider Eletric e das suas filiais através de meios de comunicação eletrónicos, tal como, e-mail, e concordo com a recolha de informações sobre a abertura e cliques nestes e-mails (através da utilização de pixéis invisíveis nas imagens), para medir o desempenho das nossas comunicações e melhorá-las. Para obter mais informações, leia a nossa Política de Privacidade.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie