As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
EcoStruxure Hybrid DCS [2018] &[2019]: How to solve the issue that the simulator is in “Not Reachable” status when deploy the built project?
  1. Issue
When deploying the built project to simulator, the status of the simulator is always in “Not Reachable”. Then the project can’t be downloaded to simulator.

  1. Product Line
Hybird DCS 2018 R2, Hybrid DCS 2019
  1. Environment
Hybird DCS 2018 R2, HDCS2019, Unity Pro V13.1, Win7 Pro SP1
  1. Resolution
This issue is due to that after running the simulator, the RatSRV.exe is not running in the background process properly or crash, when deploy the built project in Hybird DCS.
Since that, we recommend two solutions below and then check whether customer still can see the issue:
1> Remove the Hybird DCS 2018 totally and reinstall.
2> P
lease try to start the RatSrv.exe which located in the below path.
“C:\Program Files (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\RAT”
3> Run the RatSrv.exe in the installation package.
"C:\Softwares&Tools\HDCS2019 Iso\Common\Schneider Electric Shared\RAT"

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie