Como o podemos ajudar hoje?

PM5500 “invalid parameter” error in ION Setup

Issue
There is an error showing “Invalid Parameter” when changing PM5500 Basic Setup parameters in ION Setup

Product Line
PM5500 series
ION Setup

Environment
Meter setup & commissioning

Issue
A bug was found in ION Setup v3.2.19323.01 where most parameters could not be changed for the PM5500 meter series.

Resolution
Option1
Downgrade to ION Setup v3.1.19.19276.0.1 or older attached.

Option2
Issues are resolved in ION Setup v3.2.19350.01 set to be released late Jan 2020.

For latest ION Setup download see FA212816.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie