User is migrating to a new computer and would like to migrate all the DLF 3000 configuration they have done to the new computer.
Product Line
DLF 3000
Environment
Software Migration
Resolution
The configuration files for DLF 3000 are stored in the following file path C:\DLF-3000\Database (note this path is specified when the software is installed and may vary). To transfer the configuration of DLF 3000, all you have to do is copy/replace the two DLFSystem database files over to the new computer in the same file path. Below is a screenshot showing which files need to be copied over to the new computer.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.
Contactar a assistência
Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Consulte as perguntas frequentes (FAQ)
Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.
Contactar o departamento de vendas
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.